Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

An alliance for the IIoT

Companies are working on an open ecosystem for the digital transformation of industrial plants

Дата публикации: 02.04.2019

Founding members of the alliance are Beckhoff, Endress+Hauser, Hilscher, ifm, KUKA, Multivac and SAP. In principle, the alliance is open to all companies. Balluff, Gebhardt, Pepperl+Fuchs, Schmidtsche Schack, Samson and WIKA have already joined the alliance as members. All companies are mutually committed to the creation of a standardized and open ecosystem for the operation of highly automated factories and process plants with the integration of logistics and services.

“The open architecture of the Open Industry 4.0 Alliance meets all the requirements of the process industry,” emphasized Matthias Altendorf, CEO of the Endress+Hauser Group. “It is based on standards, ensures transparency across all business processes and guarantees the integrity of the systems. This enables process plant operators to leverage the potential of digitalization.”

Focus on implementability and benefits

The alliance members are planning to realize a so-called Open Industry 4.0 Framework based on existing standards such as I/O Link, OPC UA and RAMI for the entire route from objects in the workshop to services. Customers can choose from a modular system of compatible and scalable solution and service components, such as digital services from Endress+Hauser’s Netilion IIoT ecosystem.

The connection to the SAP software portfolio ensures the integration of a company’s business processes as well as collaboration with partners across company boundaries. The open architecture allows the simple connection of further system landscapes.

More information about the Open Industry 4.0 Alliance will soon be published at www.openindustry4.com

More information on Endress+Hauser’s digital services is available at www.netilion.endress.com

Visit Endress+Hauser at Hannover Messe 2019, hall 11, booth C43!

Загрузки

    EH_2018-04-02_IO4_Alliance.zip

База пресс-релизов

Подпишитесь на рассылку Endress+Hauser, чтобы быть в курсе последних новостей компании.

Новостная рассылка Endress+Hauser

Подписка на новостную рассылку Endress+Hauser позволит всегда оставаться в курсе последних событий компании, получать актуальные новости и полезные статьи.

Выберите интересующие вас темы: *
Выберите интересующие вас отрасли:

Личные данные

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. Вы получите электронное письмо с подтверждением подписки и соответствующей ссылкой. Ваши данные будут использованы только для персонализации вашей рассылки и не будут переданы третьим лицам. Информация вносится добровольно. Мы будем осуществлять анонимное отслеживание ссылок для сбора статистических данных.

Контакты